This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SYSCFG "lock"功能混淆

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623965/tms320f28p550sj-syscfg-lock-feature-confusion

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我使用 syscfg 配置 MCAN 的 pinmux、pinmux 中有一个锁定图标、但功能会令人困惑。

image.png

当它处于“锁定“状态时、我仍然可以更改设置。 解锁时、该值返回到“ANY",“,如、如说明中所述。  

看起来这是一个“重置“而不是“锁定“

是错误还是功能? 如果它具有功能、那么这个函数的重点是什么?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我循环引脚多路复用专家。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     锁定功能的功能是锁定引脚或外设的给定 pinmux 配置、以便 在添加另一个外设(甚至是另一个 MCAN 实例)时、SysConfig 解算器不会自动 执行并更改引脚配置以避免 pinmux 冲突。 选择“ANY"后“后、这意味着外设引脚多路复用没有硬性要求、即求解器可以根据需要更改引脚配置。

    选择“Unlock"时“时、这会将引脚/外设选择返回到“ANY"。“。 这使得 SysConfig 中的求解器能够根据用户配置的外设要求查找新的引脚多路复用组合。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我懂了。

    尽管我想建议选择“解锁“时不要返回“ANY"。“。 客户可能会将锁误认为是“锁定和设置、以便用户不会意外更改它“并使用锁图标、这是不可避免的、但我们可以避免这种行为破坏其现有配置。