This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:I2C 模块的行为

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1625786/tms320f28p550sj-the-behaviors-of-i2c-module

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的 champs:

我们的工程师正在评估 I2C 功能、并有以下问题:

  1. 当 I2C 模块在主模式下运行并且 I2COAR 设置为等于 I2CTAR 时、I2CDRR 接收由 I2C 主器件发送的数据。 这是正常的吗? 这是 I2C 仲裁功能造成的吗?
  2. 在启用数字环回模式的情况下、当 I2C 主器件发送数据时、我们仍然可以在 I2C 总线上看到 I2C 信号。 这是正确的吗?

请告知、谢谢。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    1. 如果您启用了 DLB,这将说明您看到的数据是从设备中传输出来的。

    2.是的,这是正确的。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aishwarya:

    关于问题 1、我们可以确保 DLB 已禁用。  但是、当 I2COAR 设置为等于 I2CTAR 时、I2CDRR 会接收由 I2C 主器件传输的数据。

    我们想知道这是正常的吗? 在哪些情况下会使用此功能?

    谢谢。此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    DXR 在技术上与 DRR 连接、因此您在设置中看到这一点是有意义的。 不过、这适用于 DLB 模式。 尽管 I2C 硬件本身不会阻止您将这两个值设置为相等、但我们不建议使用它(因为我们在此用例中支持 DLB 模式)、并且无法保证时序或其他相关要求。

    此致、

    Aishwarya