This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC 噪声问题–申请官方 ADC 原理图、PCB 布局示例和直接链接

Guru**** 2901700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626935/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-noise-issue-request-official-adc-schematic-pcb-layout-example-and-direct-links

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 TMS320F28379D MCU 开发定制硬件板、并在测试过程中在 ADC 采样中遇到明显的噪声/干扰。 我怀疑该问题与 ADC 原理图设计和 PCB 布局实践有关。
要解决此问题、请提供:
TMS320F28379D ADC 模块的官方参考原理图
ADC 部分的建议 PCB 布局示例/指南
3.直接将官方网站链接到这些文档,以便于访问

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LAUNCHXL-F28379D LaunchPad 原理图 用作 TI 有关 ADC 实现方案的官方参考设计[1]。 这里没有独立的“ADC 参考原理图“文档、LaunchPad 设计是实际标准、需要遵循。

    关键 ADC 基准电压电路使用此架构:
    • 运算放大器 配置为电压跟随器以缓冲输出(至关重要,因为 ADC 在转换期间会消耗超过 1mA 的高频瞬态电流尖峰[2])
    • 每个运算放大器输出都会通过 A 0.1Ω 电阻器 (为了在驱动容性负载[3]时运算放大器的稳定性)至 A 22µF 电容器 然后再馈送 VREFHI 引脚
    关键约束: 必须始终在此器件上从外部驱动 VREFHI — 内部基准不是选项[4]。
    PCB 布局指南

    技术参考手册提供了中的正式布局示例 图 14-1 “ADC 和 PGA 相关 PCB 布局示例“ [5]。 关键实践:

    基准电压布线
    要求
    实现
    VREFHI 电容器放置
    尽可能靠近引脚放置 — 布局优先级最高[6]
    确定电容器大小
    16 位模式的 22µF;12 位模式可接受 2.2µF [6]
    每个 VREFHI 引脚
    需要自己的专用电容器(引脚未在内部连接)[6]
    • 应用 分离 AGND 平面和 DGND 平面 、在连接 单点失调电压 [7]
    • 所有模拟元件/布线均以 AGND 为基准(连接到 VSSA 和 VREFLO 引脚)
    • 数字元件基准 DGND(连接到 VSS 引脚)
    • 维护 所有信号布线下方的连续接地层 —高频返回电流沿布线正下方的路径流动[7]
    电源隔离
    • 应用 铁氧体磁珠 隔离模拟 (VDDA) 和数字 (VDD) 电源[5]
    • 例程 LC 滤波器连接到每个电源引脚 (VDDIO、VDD、VDDOSC)—跳过这会使电路明显噪声更大[8]
    • 地点 0.1µF 和 10µF 去耦电容器 在所有电源引脚上、物理上靠近每个引脚(而不仅仅是按原理图进行分组)[8]
    ADC 输入滤波
    • 地点 220-330pF C0G/NP0 电容器 在每个 ADC 输入端[9]
    • 尽可能地减少与 ADC 输入和 VREFHI 相邻引脚上的 I/O 活动、以减少电容耦合[10]
    • 注意:ADCINB0 具有一个不可禁用的 100pF 内部电容器;ADCINB1 具有一个 50kΩ 内部下拉电阻[10]
    为了帮助缩小特定噪声源的范围、了解以下内容会很有用:您观察到什么噪声频率/模式(与 PWM 开关相关? 随机? 电源纹波?)、您目前使用的是缓冲还是非缓冲基准电压? 此外、确认在 12 位模式下工作还是在 16 位模式下工作会显著影响电容器大小调整要求。

    引言:

    1. TI E2E 论坛 — LaunchPad 原理图参考
    2. TI E2E 论坛 — VREFHI 电流消耗
    3. TI E2E 论坛- 0.1Ω 电阻器用途
    4. TMS320F28379D 技术参考手册 — 外部 VREFHI 要求
    5. TMS320F28379D 技术参考手册 — PCB 布局示例
    6. TI E2E 论坛 — 信号调节建议
    7. TI E2E 论坛 — AGND/DGND 策略
    8. TI E2E 论坛 — 电源滤波
    9. TI E2E 论坛 — ADC 输入电容器
    10. TMS320F28379D 数据表 — 引脚规格
    11. TMS320F28379D 数据表 — PowerPAD 要求
    谢谢
    Srikanth