This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:TMDSCNCD2808 controlCARD 问题

Guru**** 2883690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28035, TMDSCNCD28035, TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626813/tmdscncd28035-tmdscncd2808-controlcard-question

器件型号: TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件: TMDSDOCK28035TMS320F280039C

您好、我们购买了 TMDSCNCD2808 controlCARD 、但我们没有购买 DIMM100 实验套件。

正如您提到的、如果我们购买了 TMDSDOCK28035 套件、它随实验套件一起提供、能否请您确认它是否是 与 TMDSCNCD2808 controlCARD 兼容

换句话说、TMDSDOCK28035 套件是否可与我们现有的 TMDSCNCD2808 controlCARD 配合使用? 因为我们的系统一直在使用 TMDSCNCD2808。

请帮助确认 DSP TMS320C6713 芯片的开发板模型是否为 TMDSDSK6713。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的 TMDSDOCK28035 套件是 完全兼容 开始 TMDSCNCD2808 控制卡。 这两款产品均采用 DIMM100 连接器标准、确保了所有基于 DIMM100 的 controlCARD 和扩展坞之间的互操作性。

    请帮助确认 DSP TMS320C6713 芯片的开发板模型是否为 TMDSDSK6713

    是的 TMDSDSK6713 正确的开发板 中的示例 TMS320C6713 DSP 芯片。

    请注意、TMS320C6713 是一款较旧的器件、但设计支持有限、不推荐用于新设计。 此外、在 CCS 版本 8.3.1 之后、需要使用单独的 JTAG 调试探针(例如 XDS200)将 TMDSDSK6713 连接到更高版本的 Code Composer Studio。

    如果您有任何问题或疑虑、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 官方网站上找不到产品 TMDSDSK6713。 此商品是否已停产? 是否仍可购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI XDS200 文档中说明了该信息 C671x 系列 (TMS320C6713 所属的协议) 不支持 。 因此、我想问:
    1. CAN TMDSDSK6713 与配合使用 JTAG XDS200 仿真器?
    2. 它是否可与配合使用 Windows 10 操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TI  不再销售 TMDSDSK6713。 您可能可以从 DigiKey 或 Mouser Electronics 等分销商处找到该套件。

    您是否想分享 TMDSCNCD28035 的适用范围?  TMDSCNCD28035 是一款较旧的 C28x 器件、有更多与新一代器件(例如 TMS320F28P55X、TMS320F280039C 等)配合使用的最新产品系列

    这些器件将 controlCARD 用作 EVM、并提供最新的软件包和支持:即:https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28P55X

    您是否会考虑使用新一代 C2000 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI XDS200 文档中说明了该信息  C671x 系列  (TMS320C6713 所属的协议)  不支持 。 因此、我想问:
    1. CAN  TMDSDSK6713  与配合使用  JTAG XDS200  仿真器?
    2. 它是否可与配合使用  Windows 10  操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.  TMDSDSK6713  不能与 配合使用  JTAG XDS200  仿真器。

    支持的套件 是:

    2.  是、有限制。 使用时、TMDSDSK6713 可在 Windows 10 上工作 CCS v8.3.1 或更低版本。  

    您是否想分享 TMDSCNCD28035 的适用范围?  TMDSCNCD28035 是一款较旧的 C28x 器件、有更多与新一代器件(例如 TMS320F28P55X、TMS320F280039C 等)配合使用的最新产品系列

    这些器件将 controlCARD 用作 EVM、并提供最新的软件包和支持:即:https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28P55X

    您是否会考虑使用新一代 C2000 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMDSDSK6713 是否可与 XDS150 仿真器配合使用、并且它是否与 Windows 10 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS150 未记录为兼容 如果使用 TMDSDSK6713 和 Windows 10、则很大程度上取决于您使用的仿真器和 CCS 版本。 最新的兼容 CSS 版本是 v8.3.1。  

    TMDSDSK6713 随附一个 Spectrum Digital XDS510 级板载仿真器 。 此仿真器依赖于 32 位软件栈、该软件栈与 CCS v9.0 和更高版本(64 位应用程序)基本不兼容。