This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:XDS110 误差–2131 和 SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)–无法连接到目标

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1618130/tms320f28p650dk-xds110-error--2131-and-sc_err_path_broken--233-cannot-connect-to-target

器件型号: TMS320F28P650DK

您好、

我无法使用 CCS 中的 XDS110 连接到目标。

显示的错误:
(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

重置日志显示:
SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位。
目标扫描路径出现断裂(卡在一个或零)。

设置:
-设备:[输入您的确切 MCU 器件型号]
-板:[LaunchPAD/定制 PCB]
-调试器:XDS110
- CCS 版本:20.4.0
-操作系统: Windows 10/11

我的验证内容:
- XDS110 在“Device Manager(设备管理器)“中正确显示
-控制器重置成功
-目标板已通电
-将 TCLK 降低至 50kHz
-重启电路板和调试器

有人以前见过这种情况吗?
您建议进行哪些硬件检查?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法使用 CCS 中的 XDS110 连接到目标。

    显示的错误:
    (错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。

    重置日志显示:
    SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)
    JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位。
    目标扫描路径出现断裂(卡在一个或零)。

    设置:
    -器件:[F28P65X]
    主板:[ Launchpad ]
    -调试器:XDS110
    - CCS 版本:20.4.0
    操作系统: Windows 11

    我的验证内容:
    - XDS110 在“Device Manager(设备管理器)“中正确显示
    -控制器重置成功
    -目标板已通电
    -将 TCLK 降低至 50kHz
    -重启电路板和调试器

    有人以前见过这种情况吗?
    您建议进行哪些硬件检查?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是在 P65x LaunchPad 上正确吗?  请确保您使用的是完整 JTAG(4 引脚)。  由于 F28P65x LaunchPad 上使用了隔离方案、因此不支持 2 引脚 cJTAG 模式。  

    另请尝试将设备置于等待引导中、以消除应用程序 对连接的阻碍。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的建议。

    我将板载 XDS110 与标准的 4 引脚 JTAG 连接(不是 2 引脚 cJTAG)一起使用。 在 CCS 中、相应地配置接口。

    但是、我仍然收到相同的错误:

    SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)
    “JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位。 目标扫描路径出现断裂(卡在一个或零)。“

    我还有:

    • 降低了 TCLK 频率

    • 对电路板和调试器进行下电上电

    • 已验证电路板是否已正确通电

    • 已确认在设备管理器中正确检测到 XDS110

    如果有任何其他硬件检查(例如,引导模式设置,隔离跳线或要探测的特定信号)、请告诉我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否将器件置于等待引导状态? XRSn 信号的状态是什么?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    是的、我现在已将器件置于其中 等待引导模式 并重试连接。

    XRSn 信号测量 3.3V(稳定的高电平) 并且没有保持低电平。

    但是、我仍然看到相同的错误:

    IcePick_C_0:错误–2131
    SC_ERR_PATH_BROKEN(–233)

    请告诉我您接下来要检查的内容(例如,LaunchPad 上的特定 JTAG 信号或隔离跳线)。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    让我们查看 JTAG 信号 (TDO、TDI、TCK、TMS) 并验证它们是否已正确驱动?  

    为了了解问题的背景、您以前是否遇到过 JTAG 问题? 是否对 DCSM OTP 进行了编程?

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于该主题已停用一个月、我将假定问题已解决并关闭该主题。

    此致、
    马特