This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:了解上电复位

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628077/tms320f28375s-understanding-power-on-reset

器件型号: TMS320F28375S

客户查询:

数据表指出 VDDIO 在 2.3V 时具有 POR 复位。

但是、如果内核电压降至较低电压、是否也会进行复位?

F2837xS 讨论了数据表第 6.9.1.5 节中的 BOR、如何在 F2837xS 内工作?

我没有看到任何细节、即迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户回来时提出了以下问题:  

    TPS3839 和 TLV840 系列适用、但需要更新数据表以提及推荐器件。