This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:选择 DSP 并为 m/s 指定 TI 代表 Virbhu India Pvt Ltd

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624962/tms320f28388d-selection-of-dsp-and-assigning-ti-representative-for-m-s-virbhu-india-pvt-ltd

器件型号: TMS320F28388D

您好、

我是 Virbhu India Pvt. Ltd.、Vadodara、Gujarat(AK Power Solutions LLC 子公司,美国)的 Nikhil 领导固件团队。 我们正在开发具有两个功率级转换的交流/直流转换器、并希望开始使用 TI DSP 进行开发。  

请给我分配瓦多达拉地区的 TI 代表、以便讨论并最终确定用于项目的 TI DSP。

转换器的尺寸以 MW 为单位。

申请快速支持。

 

此致、

Nikhil Shashikant Gujar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    我已请求我们的销售团队与您联系。 假设您使用固态变压器、则要考虑的合适 DSP 是 TMS320F28P650DK 数据表、产品信息和支持| 针对初级侧和次级侧的 TI.com。

    您还可以查看我们的一些参考设计,其中将为您提供常用拓扑的示例 —  C2000Ware Digital Power SDK:参考设计

    谢谢、Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    感谢您的答复。

     正在等待您的代表与我们联系。  

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 e2e 论坛上结束该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    我们正在等待 TI 代表联系我们。

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 向我们的销售团队发送提醒。 同时、 如果您通过 e2e 有任何疑问、敬请告知。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    由于我们仍在等待与您的代表进行讨论、您能否联系销售团队。  

    请将此视为紧急。

    谢谢

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、您好、请通过 e2e 论坛提问。 我们的专家将通过此论坛直接为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pawan:

    讨论涉及产品和 TI 角色的详细方面、因此最好进行一对一讨论、而不是在此处讨论。

    Akshar Gandhi 先生 (TI FAE) 早些时候与我联系、并与我分享了 3 月 17 日的会议邀请。 然而、由于不明原因、他未能参加会议、我们等待了相当长的时间。

    请您为我们的案例分配 FAE、并尽早提供必要的支持。

    期待您的答复。

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、您好、我可以通过 e2e 来帮助解决 C2000 相关问题。 请发送电子邮件至 Akshar Gandhi、以便跟进 FAE 主题。