This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:查询 TMS320F28335 在防重力 (VS Code) 环境中的调试链配置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626446/tms320f28335-inquiring-about-debug-chain-configuration-for-tms320f28335-in-antigravity-vs-code-environment

器件型号: TMS320F28335

您好:

目前、我正在努力使用 TMS320F28335 来完成一个项目、从而将我的开发环境从 CCS 迁移到 Antigravity(基于 VS Code 的 IDE)。

到目前为止、我已经成功使用 CMake 和 Ninja 配置了构建系统、并能够在防重力环境中使用 XDS110 探针将二进制文件刷写到目标中(通过 TI C2000 AI IDE 扩展)。

但是、在设置调试环境时、我面临着一些挑战。  我的理解是、需要 GDB→OpenOCD→XDS110→F28335 的调试链。 我尝试构建和使用 TI-OpenOCD GitHub 存储库中的源代码、但该分支似乎尚不支持 C2000 系列。

我的问题是:

  1. TI C2000 AI IDE 扩展具有一个“启动实时调试“按钮。 要使此按钮在 TMS320F28335 中正常工作、需要满足哪些先决条件(工具,驱动程序或脚本)? image.png

  2. 由于当前 TI-OpenOCD 不支持 C2000、因此 Antigravity 是否使用不同的调试桥(例如 TI 调试服务器/DSS)来与 GDB 连接?

  3. 是否有任何官方文档或“入门“指南帮助您在 Antigrainity/VS Code 生态系统中实现 C2000 器件的完整调试功能?

我已经搜索了各种 AI 工具和文档、但还没有找到 F2833x 系列的清晰流程。 请提供任何指导或技术指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.我正在内部检查是否需要 CCS(例如 v20)、.ccxml(带有 probe + device)、GEL 文件和 XDS 驱动程序。

    2.我们的专业知识并未涵盖 Anticravity、但请注意、TI 在这里有一个专有的 USCIF/调试服务器层(与 CCS 捆绑)作为桥接器。

    3.目前没有关于这个主题的文档。

    此致、

    Allison