This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:CCS 12.8.1 的产品列表中未显示 TMS320F29H850TU9;如何进行编程?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F29H85X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628217/tms320f28p659sh-q1-tms320f29h850tu9-not-present-in-product-list-for-ccs-12-8-1-how-to-program

器件型号: TMS320F28P659SH-Q1
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F29H85X

查询中的 TI 器件型号不正确、但“TI 器件型号“下拉菜单中未列出正确的器件。 我使用的是 LAUNCHXL-F29H85X、其中包含一个 TMS320F29H850TU9 MCU。

我之所以抵制安装 CCS 20、是因为我学会了将 CCS 12 与 MSP430 MCU 配合使用、但我不喜欢新的接口。 我已经为 F29H85 系列 MCU 安装了 SDK、并出现在“Preferences"中“中。

但是、它不会出现在新 CCS 工程的产品选择对话框中。

我应该在这里做什么? 我应该尝试将工程创建为“通用 C2000 器件“、还是应该创建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    F29H85X 器件仅在 CCS20 上受支持。

    此致、

    Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天呐。 嗯、感谢您确认了我的怀疑。