This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:未安装 SysConfig

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626096/ccstudio-sysconfig-not-installed

部件号: CCSTUDIO
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我尝试在计算机上安装 SysConfig。  据说它已经完成了、但 CCS 无法看到。  我尝试了默认位置、然后再次将其安装在已安装的版本旁边。  但仍然没有运气。  具体警告为:

当前未安装产品 SysConfig v1.18.0。 将使用兼容版本 1.21.0。

我必须不正确地安装它,但我是在损失什么是.

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    确保根据您的操作系统在默认路径 C:/ti 或{Home}/ti 中安装 CCS。

    如果您使用的是基于 CCS (Eclipse) 的较旧版本、则可以按如下方式更新路径:

    在 CCS 顶部窗格中、转到“Window",“,点击、点击“Preferences":“:

    2.选择“Code Composer Studio“->"Products"</s>“ “

    3.然后点击 Refresh、尝试查看 SysConfig 的路径是否自动添加。 如果没有、请在产品发现路径中手动添加路径。

    4.点击“应用“和“关闭“。

    5.重新启动 CCS。

    6.在工程属性中、尝试查看是否可以将 SysConfig 版本更改为所需的版本、

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 CCS Theia、

    您可以在左下角找到这些设置、  

    1.点击设置轮并选择 CCS 设置

    2.尝试刷新并查看是否检测到 SysConfig、否则手动添加路径。

    3.点击“确定“,保存并退出

    4.重新启动 CCS 并尝试立即查看正确的版本是否正常工作。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首选项看到了它、让我添加它。

    谢谢您、

    教育