This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:将内部 DAC 输出连接到 PGA 模块的内部 OPA 输入是否可行

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1629474/tms320f28p550sg-is-it-feasible-to-connect-internal-dac-output-to-internal-opa-input-of-pga-module

器件型号: TMS320F28P550SG

尊敬的专家:

我想 将内部 DAC 输出连接到 PGA 模块的内部 OPA 输入。 我想知道是否有可能、如果是、如何。

谢谢、

Jeffrey

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffrey、

    DAC 输出和 PGA 输入之间的直接内部连接为 无法实现 。 它们是独立的模拟引脚、没有内部布线 [1]

    解决方案是使用外部电阻器网络将 DAC 输出连接到 PGA 输入 (PGA_INP) 以进行直流电平转换 [2]。 这是记录在案的信号调节方法。

    方法如下:

    1. 配置 DAC: 启用 DAC 时钟、选择基准电压 (1.65V、2.5V 或 VDDA)、接通电源并等待稳定、 并使用DACVALS [3]设置所需的输出值
    2. 配置 PGA: 对于独立运算放大器模式、请按如下方式配置 PGA 输入多路复用器:
      • PMUXSEL = 00(PGA_INP)
      • NMUXSEL = 01(PGA_INM)
      • MMUXSEL = 01(反馈路径)
      • 确保PGA_FBONPINOUT_EN_INTGAIN已启用。
      • FILT_RES_SEL = 0(禁用内部滤波电阻器)。
    3. 模拟子系统: 上电 全部 5 个 ADC  然后允许 5ms 上电延迟 在启用 ADC 转换器后。

    有关建议的电路、请参阅 TRM [2]中的图 18-11。 应根据输入信号范围和所需的 PGA 增益计算电阻值 (Rea 和 Reb)。

    参考资料:

    1. TMS320F28P550SG 数据表 (SPRSP85C)–模拟引脚和内部连接
    2. TMS320F28P550SG 技术参考手册 (SPRUJ53C)–PGA/DAC 电平转换电路
    3. TMS320F28P550SG TRM–DAC 初始化和基准配置
    此致、
    Zackary Fleenor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    非常感谢您的澄清。 我会使用外部连接。

    此致、

    Jeffrey