This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-Q1:CCS 20.1.1 TMS320F28035 代码初始化和演示代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE, TIDA-00322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628937/tms320f28035-q1-ccs-20-1-1-tms320f28035-code-initialization-and-demo-code

器件型号: TMS320F28035-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035C2000WARETIDA-00322

您好、  
我正在使用 TMS320F28035 MCU 来满足我检查液体浓度和液位的要求。 我尝试在 CCS 中初始化特定的 MCU、但无法对其进行初始化。 还有、 如何访问与 TMS320F28035 MCU 相关的开发代码? 请紧急指导我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    如何访问与 TMS320F28035 MCU 相关的开发代码?

    您可以在 c2000ware SDK 中找到它: www.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试在 CCS 中初始化特定的 MCU、但我无法初始化它。

    有关入门的分步指南、请参阅:www.ti.com/.../getting_started_with_ccs_and_c2000ware_slides.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在此处观看 C2000 培训视频:

    www.ti.com/.../6304738383001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nilabh、  
    感谢您提供的信息。  
     我正在使用 TMS320F28035-Q、但在此 SDK 文件中、我找不到特定的 MCU 演示代码。 您能否告诉我我开发时需要遵循的文件夹。 我正在为我的定制 PCB 开发代码。 如何从外部刷新定制 PCB。 请给我一些想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aryan:

    我看到您使用的是旧的 C2000 器件、这是新工程吗?  

    您是否在使用 CCS? 此外、在外部 PCB 上是否有 XDS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个新的项目 C2000 器件现在我们能够检查我的特定 MCU 的演示代码.  
    是、我正在使用 CCS。
    现在我没有任何 XDS 工具包。 您能否说明一下该部件号,我应该使用它.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个大致的要求吗、比如用例是什么、您需要多少个 ADC、PWM 等外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、  

    我们正在开发一个与 def 传感器相关的项目。 我们必须检查液体的液位和浓度。 TI 建议我进行 TIDA-00322 设计。 所以我们必须初始化 SPI、CAN 和其他外设。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以访问 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F2800157 或 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD2800157

    这些 EVM 中的 MCU 为 https://www.ti.com/product/TMS320F2800157-Q1

    这是 TSM320F2035x 的成功部分