This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:C2000_ECC_Library_v1.00.00.zip 的下载访问被拒绝

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1629849/tms320f280039c-download-access-denied-for-c2000_ecc_library_v1-00-00-zip

器件型号: TMS320F280039C

TI 客户支持团队大家好、

我正在尝试下载以下文件:

文件名:  C2000_ECC_Library_v1.00.00.zip
下载 URL:  https://dr-download.ti.com/secure/software-development/driver-or-library/MD-m4VQJgYzwu/V1.00.00.00/C2000_ECC_Library_v1.00.00.zip

但是、我收到了以下消息:

“访问被拒绝。 我们目前无法批准您的下载。“

用途是什么  民用/商业嵌入式开发  (非军事)。

您可以帮助查看并为我的 myTI 账户启用下载权限吗?
我认为这可能是账户/个人资料批准问题。

我的账户详细信息是:

  • 姓名: Zhongzhehuhua
  • 电子邮件: zhongzhehua.zzh@antgroup.com
  • 公司: Ant 组
  • 国家/地区: 中国

如果您需要任何其他信息、敬请告知。

感谢你的帮助。

此致、
Zhongzhehuhua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    您是否与 TI 签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、
    感谢您的检查。 我没有有效的 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议联系当地的 FAE 以开始 NDA 流程、一旦获得 NDA、申请就可以自动获得批准。