This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:什么's ECAP 输入源中的"ECAPx_DELAY_CLK"信号?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1624809/tms320f28p650dk-what-s-the-ecapx_delay_clk-signal-in-the-ecap-input-sources

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的专家:

   祝你度过美好的一天!

  当我阅读 F28P65 文档 (spruiz1b) 时、我遇到了以下问题:eCAP 的输入源中有两个信号、我不知道它们来自哪里。

   表 21-1

   ECAP6_DELAY_CLK ECAP7_DELAY_CLK

 

   询问专家:

  1. 这两个信号是什么? 它们是否与 HRCAP 相关?

  2. 在哪些情况下、我们需要选择它们作为输入源?

 

祝您一切顺利,期待您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在尝试找出上述两个信号。 请提供一些时间。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问是否有任何更新?

    此致、

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barry:

    这些信号仅与 HRCAP 相关。 我已经在 IP 架构上环游了一下。 申请更多时间。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、这些信号仅用于测试目的。  您需要选择其他输入作为 eCAPx_IN 信号源。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢 Divesh。

    祝你一切顺利!