This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:我n`t 使用 CCS 20 启动调试会话

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1628953/tms320f280041c-i-can-t-start-debug-session-with-ccs-20

器件型号: TMS320F280041C

您好! 我有 F280041C 和 XDS110v3 探针、我的工程使用 MotorControl_SDK_v5_04 作为基础。 当我n`t CCS 12 时一切都可以正常工作、但当我迁移到 CCS 20.4 时、我无法开始调试我的工程。 UI 从不将指针设置为我的 main()。 当我开始调试会话时、C28xx_CPU1 的启动处于断开状态、我手动连接它、在 C28xx_CPU1 后立即有一个红点、状态为停止。 如果我按连续或向前一步、它就会 返回到相同的状态。 n`t 中的断点会自动禁用、我无法重新启用它们。 您能告诉我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    UI 从不设置指向我的 main()
    的指针。

    这听起来像是自动运行到 main 失败、这意味着程序无法从入口点到达 main。 目标是否只是自由运行、而不是到达 main? 如果是、如果您手动停止目标、程序计数器在哪里?

    当我启动调试会话时、我的 C28xx_CPU1 startus 断开连接、我手动连接它、在 C28xx_CPU1 之后有一个红点、状态变为停止

    这听起来您尝试了无工程调试会话并手动连接。 之后您是否尝试了加载程序?  

    从调试的角度来看、如果它在 CCS 12 中起作用、那么它应该适用于 CCS 20。  

    最好尝试的方法是启动无工程调试会话、手动连接、并将*。out 从 CCS 12.x(有效)直接加载到 CCS 20、看看它是否可以自动运行到 main。 请勿在 CCS 20.x 中重新编译工程并使用此处的程序。 看看它是否首先起作用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的! CCS 20.5 或 4 似乎在探测器选择和 C 目录访问方面存在问题。 我将所有 TI 文件移到了另一个驱动器。 因此,在那之后,我能够导入示例项目并在我的控制器上执行它们。 但 ContorControl SDK 有另一个干扰。 n`t 工程没有特定的 MCU 集、因此没有选择探针。 因此、当我在 工程属性和探头中选择 F280041C 时、一切都正常运行。 似乎、无论*。ccxml 文件、CCS 20 都会在工程属性中要求设置外部 MCU 和探头...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    探测器选择和访问 C 目录的问题。 因此我将所有 TI 文件移动到另一个驱动器。

    我很好奇在这里发生了什么。 您的 C 目录中有哪些特定文件夹没有权限导致此故障?

    似乎、无论有*。ccxml 文件、CCS 20 都要求工程属性中设置外部 MCU 和探头...

    如果工程文件夹中有有效的 ccxml 文件、则应该使用该文件。 管理工程目标配置的选项是可选的。 是否生成了一些未找到有效目标配置的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    【报价】[/报价]

    探测器选择和访问 C 目录的问题。 我将所有 TI 文件移到了另一个驱动器。

    我很好奇在这里发生了什么。 您的 C 目录中有哪些特定文件夹没有权限导致此故障?

    我不n`t。 我的所有 TI 文件都在 C:/TI/...中

    如果工程文件夹中有一个有效的 ccxml 文件、则应使用该文件。 管理工程目标配置的选项是可选的。 是否生成了一些未找到有效目标配置的错误?

    我`ven`t 了这种警告、但我认为这是错误。 因此、我右键点击.ccxml 文件并选择“Set as default“。 `ve 我注意到在常规项目,当.ccxml 文件处于活动状态时,它旁边有一个蓝色标签“Active"。“。  

    我对视觉工作室代码有一定的体验,但每家公司都有自己的方法。 “我想我能忍住的。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我很高兴现在的事情正在为您效劳。 如果您遇到其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Ki