This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:连接到目标时出现 IcePick_C_0 错误:(错误–2131 @ 0x0)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1629040/tms320f2800157-icepick_c_0-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号: TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我无法修复两个 LAUNCHXL F2800157 的电流误差。  我已经在 CCS 20.4.1 中同时使用了这两个工具、现在这两个工具都显示了以下错误:  

Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/IcePick_C_0 连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.4.0.3835)

我已经验证可以使用 UniFlash 9.3.0.5401 读取/刷写每个电路板。  由于它们在 UniFlash 中完全可见、因此电路板上的 XDS110 似乎没有问题。  我如何尝试找出阻止 CCS 下载/调试这些电路板的因素?

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    请参阅调试 JTAG 指南 ( https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-register) 中的这一节 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    在尝试解析目标连接时、我发现:

    • 我的系统不提供当前可用的 20.5 更新。
    • 我的两个项目遇到了这个错误。  我 为 f280015x 创建了一个新的 lab_blinkyled_ddriverlib、它将允许我对其进行调试、但其 LED GPIO 不正确。  已修复 device.h 中的问题、但仍然没有看到 LED 闪烁。

    如果我已在两个项目中建立一些引用来阻止它们、我如何清理这两个项目的引用以使它们进行调试?  我仍然担心,即使调试 LED 项目仍然无法正常工作。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“573611" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1629040/tms320f2800157-icepick_c_0-error-connecting-to-the-target-error-–2131-0x0/6281662
    • 我的系统不提供当前可用的 20.5 更新。
    [/报价]

    您能详细说明一下这是什么意思吗? CCS20.5 下载导致错误?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我选择“帮助 — 检查更新“、则会显示我安装的所有软件包、但 CCS20.5 不会显示为可作为更新使用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想重新安装一切,但在我证明  LED 项目开始部分工作后,让我感到不安的重新安装方法。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我会重新安装 CCS 并确保其为 v20.5。 这将确保所有文件/依赖项都是最新的。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  已发出请求、让我的 IT 人员执行此操作、并将返回报告。  我们没有获得管理员权限。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    重新加载完成了操作。  发现 我使用的 LED 工程是用于 CC、而不是用于 LP。  使用 LP 版本后、所有 LED 开始工作。

    发现、我的 Visual Studio 2026 可能导致 CCS 20.4 出现问题、因为这两者都可能相互交织在一起。  总之、我们有 20.5 个可用值。

    谢谢、

    John