This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:有关 HRPWM 占空比限制的说明

Guru**** 2943060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1627992/tms320f28386d-clarifications-on-hrpwm-duty-cycle-limitation

部件号: TMS320F28386D

您好:

我对在高分辨率周期或高分辨率死区内使用 HRPWM 时的占空比限制有疑问。

TRM 指出:

在高分辨率模式下、MEP 在 100%的 PWM 周期内不处于活动状态并变为工作状态: 
•当未启用高分辨率周期 (TBPRDHR) 控制时、周期开始后的三个 EPWMCLK 周期。
•当使用 HRPCTL 寄存器启用高分辨率周期 (TBPRDHR) 控制时:–在向上计数模式下:周期开始后有三个 EPWMCLK 周期、直到周期结束前有三个 EPWMCLK 周期。 –在向上/向下双向计数模式下:向上计数时、在 CTR = 0 后需要三个周期、直至 CTR = PRD 前三个周期;在向下计数时、则在 CTR = PRD 后需要三个周期、直至 CTR = 0 前三个周期。
•当使用 DBREDHR 或 DBFEDHR 时、DBRED 或 DBFED(对应于具有高分辨率位移的边沿的寄存器)必须大于或等于 7。

最后一个要点不清楚,我只是想确认,当只使用边缘定位,而不使用高分辨率的时期或死区时,我们只会有第一个要点的限制,即 3 个周期?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的第三个要点仅适用于您使用 HR 恐惧死区的情况。 否则、您只需要 第一个项目符号限制、即 3 EPWMCLK

    此致、

    Sumit