This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:直流/直流的直流偏置

Guru**** 2874760 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1626142/am2634-q1-dc-bias-for-dcdc

器件型号: AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

大家好!

关于直流/直流的直流偏置、客户注意到一些解决方案使用 Δ — Σ ADC 来实现这一点。 我们有类似的外设接口吗? 或者是否有任何解决方案可用于为直流/直流转换器实现直流偏置?  

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    对延迟表示歉意、我已将此主题转至相应的专家。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM2634 提供了一个 SDFM 外设、该外设提供 4 个通道的信号 Δ ADC 数据 stram 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我的理解是、直流/直流的直流偏置是指检测其输出的平均直流值。

    我们是否可以认为:1 x SDFM = 1 个 4 通道 Σ — Δ ADC?

    每个通道应用低通滤波还是只是对采样的 ADC 输出数据求平均值来获取直流/直流输出的“直流偏置“值是正确的吗?

    我们是否有与此相关的代码示例?

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    每个 SDFM 都可以与 4 个 Σ — Δ 调制器连接。 每个通道都具有 2 个 sinc 滤波器、用于高精度数据输出和高速输出以实现保护。

    我们在 AM26x MCU+SDK 中提供了 SDFM 外设示例软件。

    Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Han:

    我可以认为链:

    物理→(模拟电流/电压等)→Σ — Δ 调制器 Δ 比特流 (PDM)→[SDFM Sinc Filter]→滤波数字值(直流偏置)

    这是正确的吗?

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。