This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:通过 TMS320F28P650DK6 上的 OTP 配置定制 SCI 引导引脚 (GPIO42/43)

Guru**** 2901810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631091/tms320f28p650dk-configuring-custom-sci-boot-pins-gpio42-43-via-otp-on-tms320f28p650dk6

器件型号: TMS320F28P650DK

尊敬的团队:

我正在使用 TMS320F28P650DK6 器件并尝试修改默认 SCI 引导配置。

默认情况下、SCI 引导使用 GPIO12 和 GPIO13。 我想将它们重新映射到 GPIO42 和 GPIO43。 为此、我将 BOOTDEF 值更新为 0x61

为了进行测试、我通过 EMU 寄存器配置了以下内容:

  • 写道 0x5AFF4854 最终目的 EMU_BOOTPIN_CONFIG
  • 写道 0x03026100 最终目的 EMU_BOOTDEF_LOW

通过这些设置、SCI 引导在 EMU 模式下使用 GPIO42 和 GPIO43 正常工作。

现在、我想使用 OTP 使该配置永久有效。

请您澄清一下:

  1. 为了复制上述 EMU 配置、需要对哪些 OTP 位置/寄存器进行编程?
  2. 对于 BOOTPIN_CONFIG 和 BOOTDEF、应该将哪些确切值写入 OTP?
  3. 为了确保 SCI 引导在复位后使用 GPIO42/43(无 EMU)、是否需要任何其他寄存器或步骤?
  4. 将这些值写入 OTP 时、需要遵循任何预防措施或编程序列?

提前感谢您的支持。

此致、

Ranjith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 SPRUJH3、此文档应涵盖您的所有问题。

    此致、
    马特