This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我仍然可以发出#39;t 发布问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630596/tms320f28388d-i-still-can-t-post-questions

器件型号: TMS320F28388D

您能修复我的账户吗?  我仍然无法发布问题。  我收到了一封电子邮件验证请求。   

 

我输入了电子邮件验证码、最终会出现在这里。  所有信息。

 

这是我第二次要求修正这个问题。   

 

如果您无法解决问题、能否删除我的账户、以便我重新注册、并希望重新获得发布问题的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的提问。 我请来的 E2E 平台团队为您提供帮助。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew、您想在哪里发布问题? 谢谢。