This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TIDA-01292 参考设计源代码(用于测试)

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01292, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631761/tms320f28027-tida-01292-reference-design-source-code-for-testing

器件型号: TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: TIDA-01292

尊敬的先生:

我可以获得 TIDA-01292 的源代码吗? 这是为了在低频换流器中以满负载效率测试正弦波惰轮的功能。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunno: 请   改为参考 TIDM-HV-1PH-DCAC 参考设计| TI.com 工程。  该代码在 C2000 数字电源 SDK 中提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我正在寻找 28027 控制器系列。 请提供一个适用于该系列的代码来测试 TIDA-01292。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sunno、F28027 是较旧的 C2000 器件系列。 请使用我们最新的 C2000 系列。 等效器件是 F280013x 或 F280015x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我是初学者、只使用了 28027 评估板。 这就是我尝试的原因。  TIDA-01292 基于 28027 系列。 请提供帮助

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunno、我们没有 TIDA-01292 代码