This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 限制评估

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631211/tms320f28379d-tms320f28379d-limits-evaluation

部件号: TMS320F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好:

我公司正在开发一个三相电力电子系统。 选择用于控制和监测转换器的器件是 TMS320F28379D。 出于控制目的、我们需要对三个相位的电流进行 FFT、并获得最多 51 次谐波的奇数系数。 之后、必须计算正弦波并将其传递给控制算法。

我的问题如下:您认为此设备除了运行控制器之外还能够执行此操作、还是我们需要其他设备? 您会推荐哪种设备架构?

谢谢!

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、我正在努力了解更多关于实施的信息。 在传递给控制算法之前、必须计算正弦波是什么意思?

    高达 51 次谐波的奇数系数有何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pawan、

    感谢您的回答。 我会尝试解释自己更好一点。

    我们的转换器需要补偿高达 51 的奇次谐波。 为了确定要补偿哪些谐波以及补偿量、我们需要执行 FFT 来获取这些谐波的振幅和相位。 得到这些值后、我们必须生成具有相应振幅和频率的正弦波、作为电流控制器的基准信号。

    如果我们对所有三个相位重复此过程、则需要执行 3 个 FFT 并计算 78 个分量(26 个奇次谐波× 3 个相位)的正弦值。 我知道这涉及大量的算术计算、我们想知道最优化的方法是什么、以及哪些 Texas Instruments 器件最适合此任务(我们希望维护 TMS320F8379D)。

    谢谢!

    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、我现在明白了。 我想推荐全新的器件 F28P650、该器件可引脚对引脚连接到 TMS320F28379D。 为了获得最佳性能、我们还可以考虑使用下一代器件 F29H850、该器件在相同的时钟频率下提供高出数倍的性能。

    我知道您要实现的 FFT 大小。 您可以在 C:\ti\c2000\C2000Ware_26_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\docs 中找到实现这些函数所需的常用 FFT 函数和周期计数。 然后、您可以将周期计数乘以 FFT 计算频率来找出 CPU 负载。