This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:EPWM_ICL 的最大延迟

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1617665/f29h850tu-maximum-delay-for-epwm_icl

器件型号: F29H850TU

您好、专家、

EPWM_ICL 的最大延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我很抱歉、因为专家目前还没有。 请希望他们下周回来时得到回复。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了进行澄清、您是否使用 ePWM MINDB(最小死区)子模块询问最大延迟? 器件 TRM 中详细说明了这一点

    延迟时间在器件寄存器中配置、因此器件 SYSCLK 中的最大延迟限制为该 16 位值:

    此致。

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allison、

    感谢您的答复。

    但它与 MINDB 无关。  
    正如刚刚进行检查的那样、MINDBDLY 寄存器为 0、因此不认为它是从 MINDB 得出的延迟。

    --

    使用 ICL-XBAR 时的 EPWM1A、EPWM2A 延迟:

    当所有 ICL-XBAR 都通过时、EPWM1A、B、EPWM2A、B 延迟
    使用相同的设置输出 EPWM2A、B
    设置 ICL、使 EPWM1-A = EPWM2-A
    通过 ICL-XBAR 输出 EPWM2-B 的 MINDB(未设置 DB、设置 ICL)
    EPWM2-B (ICL) 的→EPWM1A (ICL) 延迟为 1.8ns

    使用相同的设置输出 EPWM1A 和 B
    设置 ICL、使 EPWM2A = EPWM1-A
    通过 ICL-XBAR 输出 EPWM1-B 的 MINDB(未设置 DB、设置 ICL)
    到 EPWM1-B (ICL) 的→EPWM2A (ICL) 延迟为 0.2ns

    ICL 标准侧 延迟侧 延迟[ns]
    禁用 EPWM1B EPWM1A 2.
    禁用 EPWM2B EPWM2A 2.
    使能 EPWM2B EPWM1A (ICL) 4.5.
    使能 EPWM2B (ICL) EPWM1A (ICL) 1.8
    使能 EPWM1B EPWM2A (ICL) 4.
    使能 EPWM1B (ICL) EPWM2A (ICL) 0.2

    --

    EPWMSync 导致的同步延迟:
    EPWM1 和 EPWM2 是同步的、但通过 setPhaseShift 更改值不会改变延迟值。
    因此、我们认为这不是同步延迟造成的

    --

    此外、该主题与该 E2E 相关 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-microcontrollers---internal/f/c2000-microcontrollers---internal-forum/1618509/f29h850tu-regarding-epwm_icl-delay)、仅供参考。

    因此、我们想了解这里可以预期的最大延迟是多少。 您能否说明  EPWM_ICL 的最大延迟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison 今天不在办公室。  你可以期待她下周初的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:

    感谢您的 耐心。 我看到 Prarthan 在另一个线程之前也在帮助处理您的查询。 让我与他同步他已经在这里采取的任何行动。  
    此致、

    Allison Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavpreeta:当 Prarthan 在另一个线程上寻址时关闭该线程。