This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035- EP:TMS320F28035MPNTEP 请参阅分析问题

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1599504/tms320f28035-ep-tms320f28035mpntep-see-analysis-issue

器件型号: TMS320F28035-TMS320F28035 EP

尊敬的团队:

我尝试对“TMS320F28035MPNTEP"执行“执行基本 SEE 分析。  您能分享内部存储器区域的横截面区域吗?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅第 44 页的存储器部分以查看分配。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28035-ep

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    感谢您的答复。

    我需要内部存储器区域的物理横截面积、以 mm² 或 cm² 表示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ersin:

    我已将此线程重新分配给具有此问题专业知识的人、但由于假日季、他们将在下一周左右离开。 我们感谢您在这一问题上的耐心。  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、

    很抱歉耽误了很长时间、我已经出去了。  我将与我们的设计团队一起探讨这一点。  这是我们应该能够提供的、只需在我这边找到正确的输出文件即可

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、

    想回复、这比我预期的时间长一点。  但是、我仍在研究这一点、并将在本周结束时提供另一个更新。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的关注。

    我期待您的答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    我希望您做得好。

    如果您能在方便时尽早作出答复、我将不胜感激、因为我们的时间安排正变得至关重要。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、

    感谢您的耐心,由于这个设备的年龄,它需要比我预期提取此信息的时间更长。  希望下周能为您提供一些数字。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、

    请参阅以下内容:

    存储器名称 地址范围 面积(平方毫米)
    M0 0x0000 - 0x03FF 0.357.
    M1 0x0400 - 0x07FF 0.357.
    PIE 0x0D00 - 0x0DFF 0.205.
    CLA 消息 0x1500 - 0x157F 0.180
    CAN 0x6040-0x60FF 0.193.
    CAN 0x6100-0x61FF 0.205.
    L0 0x8000 - 0x87FF 0.559.
    L1 0x8800 - 0x8BFF 0.357.
    L2 0x8C00 - 0x8FFF 0.357.
    L3 0x9000 - 0x9FFF 0.963.

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的答复。

    您能否分享其他存储器区域的交叉部分区域及其寄存器计数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、

    感谢您的跟进请求。  遗憾的是、我们目前无法支持这种级别的扩展分析。  

    如果您需要进一步的支持、我将请您联系我们的销售团队、进一步讨论此机会 、以便我们能够在这种情况下就资源需求达成一致。

    此致、

    Matthew