This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:无法将程序加载到微控制器中

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632001/tms320f28p650dk-program-cannot-be-loaded-in-the-microcontroller

器件型号: TMS320F28P650DK

我遇到了这个错误“C28xx_CPU2:文件加载程序:验证失败:地址 0x00A840@程序不匹配处的值请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU2:GEL:文件:C:\Users\saini\workspace_v12\ePWM_ex4_deady\cpu1_RAM\ePWM_ex4_deady.out:发生数据验证错误、文件加载失败。“ 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anupam:

    您可以与我共享您的链接器 cmd 文件吗?