This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:C2000Ware

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632128/tms320f28377s-c2000ware

器件型号: TMS320F28377S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

当前版本为 C2000Ware_26_00_00_STS。

我安装的最后一个版本是  C2000Ware_6_00_01_00。  

版本和 STS 扩展的巨大变化是可疑的。   

是什么样子 C2000Ware_26_00_00_STS 我要更新到什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:
    您查看的内容是正确的、我们最近开始使用此命名规则。
    此致、
    Lakshya