This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:消息 RAM 是否可用于单核器件?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630687/tms320f28p650sh-is-message-ram-available-on-single-core-devices

器件型号: TMS320F28P650SH

尊敬的专家:

我们是否可以将 CPU1 到 CPU2 消息 RAM 用作双核器件信号内核型号的正常存储器? 例如 TMS320F28P650SH7。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    让我和团队讨论这个问题、下周再联系您。

    此致、
    Aj Favela.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    这应该可以实现、因为链接器.cmd 文件中已经存在这些块。  遗憾的是、我们没有任何示例说明如何做到这一点。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ:

    您能否帮助确认此设计? 客户已经在使用它、他们只是想知道这是否是一种有效的方法。

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我已经邀请了一位 RAM 专家来提供他们对此的意见。 请给他们一些时间来答复。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    是的、我已验证单核器件上有两个 CPU 消息 RAM 可用/可用。  由于两个内核都是完全 R/W、因此即使 CPU2 不存在、也不会影响 CPU1 访问。

    将来、如果客户想测试子集器件甚至是双核与单核可能缺少的功能、他们可以使用 MCUCNF 寄存器通过寄存器写入选择性地禁用 IP。  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUIZ1B#GUID-0A8D381F-106E-46F5-820C-670FD305D89F/TITLE-SPRUIN7SPRUI339519

    此致、

    Matthew