This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:是什么使 ePWM/eCAP/eEQEP "增强型& quot;与标准 MCU 外设相比?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632602/tms320f28335-what-makes-epwm-ecap-eqep-enhanced-vs-standard-mcu-peripherals

器件型号: TMS320F28335

尊敬的 TI 团队:

我正在研究 C2000 MCU 系列、特别是 TMS320F28335、而且我有一个关于其控制外设的命名的问题。

我看到 ePWM、eCAP 和 eQEP 等模块使用“e"(“(增强(增强型)前缀。 此命名背后的原始意图是什么?

“增强型“主要是指相对于早期 TI 架构的改进、还是旨在将这些外设与其他通用 MCU 中常见的更基本的基于计时器的 PWM/CAP/QEP 模块区分开来?

更具体地说、哪些架构特性或以控制和电力电子产品为中心的功能使这些模块与典型的 MCU 计时器外设不同?

任何对设计理念或历史背景的见解都将受到高度赞赏。 谢谢!

此致、

旋转木马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    这是针对电力电子和电机控制的全新架构重新设计、以及明确过渡的“增强“标签信号。

    下表总结了从 281x 事件管理器到 2833x 增强型外设的关键架构升级。

    功能
    281x 事件管理器
    2833x 增强型外设
    计时器/计数器宽度
    16 位
    32 位
    捕捉缓冲区
    2 级 FIFO
    每个通道 4 个捕捉缓冲器
    捕获模式
    受限
    绝对时间、差值时间、APWM 模式
    速度测量
    频率+基于周期的专用硬件
    轴失速检测
    内置看门狗计时器
    相位/计数错误检查
    输入错误检测逻辑
    PWM 死区
    基本
    可调节的前缘/后缘、硬件生成
    过压故障保护
    受限
    逐周期跳变区、锁存机制
    多模块同步
    菊花链同步方案
    DMA 访问
    DMA 可访问的寄存器映射
    PWM 分辨率
    标准
    高分辨率 PWM(典型值为~150ps)

    “e"前“前缀同时回答问题的两个部分:

    • 历史 、它标志着 281x 事件管理器被更强大的体系结构所取代—32 位计数器、更多的捕获阶段、专用的速度/位置硬件和硬件故障保护  
    • 哲学家 它反映了 C2000 作为专门用于电力电子控制的 DSC 的特性、其中死区生成、跳闸区保护、HRPWM 和 ADC 同步触发等功能是一流的硬件要求、而不是通用计时器上的软件权变措施。

    通用 MCU 计时器可为您提供一个计数器、一个比较寄存器和一个中断。 C2000 增强型外设为您提供协调的实时控制子系统。  

    如果您要从 281x 事件管理器迁移到 2833x、TI 的 迁移指南 SPRAAQ7B–从 281x 到 2833x/2823x 控制外设迁移 是将旧 EV 功能映射到新外设架构的最直接参考。 如果您专门探索 HRPWM、专用应用报告[9]会详细介绍 150ps 的分辨率功能及其权衡。

    希望这有助于阐明设计意图!

    谢谢、

    IRA