This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:器件连接正常时、SFRA GUI 无法显示数据

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, PMP41006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630897/tms320f28p550sg-sfra-gui-cannot-show-data-while-device-connection-is-ok

器件型号: TMS320F28P550SG
主题中讨论的其他器件: SFRA、 PMP41006

您好专家

客户报告了问题、SFRA GUI 无法显示数据。

他将 SFRA 库集成到 F28P55 工程中、可以正确连接 SFRA GUI、在 GUI 中点击启动按钮后、可以在用户程序中设置 SFRA 完成标志。 器件和 GUI 之间的 UART 通信正常、UART 波特率为 57600。 请参阅下图、是否有任何其他检查点来检查此问题、或者数字电源 SDK 中的演示工程是否可以显示在 F28P55 中使用的 SFRA? 谢谢! 另请客户参考 pmp41006 了解库集成。

 


此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    目前、我们还没有专门展示 SFRA 功能的示例工程。

    但是、只需进行极少的修改、它就能正常工作、我知道客户已经能够使用 F28P55x 器件转换 SFRA 功能。 检索数据后、需要一些额外的时间来生成波特图。 另外、确保应用程序代码在此过程中继续运行(即保持在 while 循环中)也很重要、因为终止执行会阻止绘图成功。

    能否请您确认是否有这方面的保证?

    此致、
    Shashank