This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:ADC 引脚配置支持和 HSEC‑MCU 引脚映射文档

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1622467/tmdscncd280039c-adc-pin-configuration-support-and-hsec-mcu-pin-mapping-document

零件号: TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件: TMDSHSECDOCK

TI 团队大家好、

我正在使用 TMDSCNCD280039C controlCARD 以及 TMDSHSECDOCK 集线站。
在向 ADC 输入引脚施加外部模拟电压时、我不会在 ADC 结果寄存器中收到预期的 ADC 转换结果。

您能否确认扩展坞上是否需要任何其他配置、跳线或开关才能在 ADC 引脚上启用外部模拟输入?

根据我的分析、需要以下配置:
1. ADC2 - 12(HSEC 引脚)--> ADCB
 
•ADC1→ADCA
•ADC2→ADCB
•ADC3→ADCC
•ADC4→ADCD  
 
2.必须通过启用 ADC 模块 (ADCA/ADCB) SysCtl_enablePeripheral()。
3.必须 ADC_setupSOC()根据实际 HSEC→MCU 引脚映射使用选择正确的 SOC 通道。
4.必须为配置关联的 GPIO  模拟模式 使用GPIO_setAnalogMode().a 合适 采集窗口 (ACQPS) 必须根据输入源阻抗进行编程。
5、正确  VREF 配置 必须确保外部电源与扩展坞之间接地。

但是、我很难确定 确切的 ADC 通道 与 HSEC 引脚 12 关联。

此外、请提供包含的正式文件 MCU‑到‑HSEC 引脚映射 开发 TMDSCNCD280039C controlCARD、以便我可以验证正确的 ADC 布线。

正在等待您的回答。

 

 

谢谢你。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是您要查找 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?isTheia=false&node=A__AMGXQflqqOB52lQz5OQugw__c2000ware_devtools_package__FUz-xrs__LATEST 的 ccard 到 dim 映射

    对于模拟通道、这些应直接连接到扩展坞的引脚排列接头。  外接套件标签将为 B2(附件上的 DIM 引脚 11)

    由于只有一个 AIO(仅模拟输入)、因此引脚的默认状态是模拟功能、因此虽然最好将任何引脚设置为模拟模式、但在技术上并不需要。  仅当该引脚具有 AGPIO 功能时、该引脚才会作为未定义的状态出现。

    其他一切看起来都是正确的。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Matthew、

    感谢您的支持。

    问题已解决。

    我有一个问题:如果我们要使用外部电源测试外设、是否需要连接 TMDSHSECDOCK 扩展坞 或仅连接到 PC TMDSCNCD280039C controlCARD 足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlCARD CAN/将通过其 USB 连接生成所有必要的板载电压(除了提供仿真连接外)、因此不需要为扩展坞供电。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 马修