This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:关于 C-GANG 编程器&'s C2000 支持计划

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: C-GANG, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631879/tms320f28379d-regarding-the-c-gang-programmer-s-c2000-support-schedule

部件号: TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C-GANG

尊敬的支持团队:

我们想使用 C-GANG 对 TMS320F28379D 进行编程、但从 TI 网站下载的 C-GANG-SW 工具 (C2000-TMS320F28379D) 当前仅支持 C2000 的 F28P55x。

我们从 Elprotronic 的网站下载了最新的 GUI 工具 (GangPro-X Ver3.01)、虽然它现在支持对 F28379D 进行编程、但此工具适用于 C-GANG-X、遗憾的是无法与 TI 销售的 C-GANG 配合使用。

C2000-F28379D 何时支持 C-GANG-SW?

请告诉我们更新计划。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、我离开办公室直至星期四 (4/2)。 请等待回复。  

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们想使用 C-GANG 对 TMS320F28379D 进行编程、但从 TI 网站下载的 C-GANG-SW 工具 (C2000-TMS320F28379D) 当前仅支持 C2000 的 F28P55x。

    是的、C-GANG 支持(对于 C2000-CCS C-GANG-SW) 当前)当前受限。 Elprotronic 将增加对旧 MCU 的支持、但这会在一段时间内发生。

    如果 F28379D 上需要 Gang 编程支持、那么传统的 C2000-GANG 编程器(和相关的软件)目前会是理想选择。

    谢谢、

    Sira