This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:支持请求:TIDM-02010 (F28002x) 电机控制应用中的不稳定性和硬件故障

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, C2000WARE, TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633492/tms320f280025c-support-request-instability-and-hardware-failure-in-tidm-02010-f28002x-motor-control-application

器件型号: TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: TIDM-02010C2000WARE

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 C2000Ware MotorControl SDK(版本 5.04.00.00)、特别是用于 F28002x 器件的 TIDM-02010 DMPFC 解决方案、面向实际的交流室外机 (ODU) 压缩器应用。 GSD108CKQA6JV8B 和 KSN108D22UFZ 两种压缩机电动机均存在此问题。

我在操作过程中遇到了以下问题:

  1. 速度限制和不匹配

    • 电机仅运行约 120Hz 至 140Hz 的电气频率。

    • 超出此范围时、基准速度和实际速度不匹配。

  2. 电机不稳定性(振动/抖动)

    • 转速较高时、压缩机电机开始振动和急冲。

    • 系统在运行过程中变得不稳定。

  3. 电流波动

    • 在不稳定期间、总输入电流(非相电流)在~3A 左右波动。

    • 系统由 230V AC 供电、通过 10A 隔离变压器连接到 IDU、而由 IDU 为 ODU 提供电压。

    • 在这些情况下、当前行为出现异常。

    • 我们无法观察相电流、因为在电机开始运行时调试会断开连接。

  4. 硬件故障

    • 电流检测电阻发生故障(烧毁)。

    • U 相 IGBT 在操作过程中也已损坏(熔断)。


其他信息:

  • 目标器件:TMS320F280025C

  • 控制方法:基于 TIDM-02010 参考设计

  • 应用:压缩机电机 (AC ODU)

  • 调试探针:XDS100 v3(非隔离式)


支持请求:

我希望你在以下方面提供指导:

  1. 针对以下情况的推荐调优方法:

    • 电流环路带宽 (BWC_rps)

    • 速度环路增益 (KP_SPD、KI_SPD)

  2. 可能的原因:

    • 较高频率下的速度跟踪不匹配

    • 电机振动和不稳定

  3. 保护机制:

    • 如何防止 IGBT 在此类情况下发生故障

    • 建议的电流限制和故障处理

  4. 将 TIDM-02010 用于压缩机型负载时的任何已知限制或必要修改

  5. 建议:

    • 该设置的安全工作范围

    • 找出根本原因的调试方法


此问题非常重要、因为它会导致重复的硬件损坏。 我希望您能提供有关稳定系统和确保安全操作的详细指导。

如果您需要其他数据、例如波形、参数设置或日志、请告诉我。

感谢您的支持。

此致、
Navaneeth Kumar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navaneeth:

    由于电流分流器和 U 相 IGBT 上已经出现硬件损坏、因此建议先停止进一步的全功率测试、直到验证了检测、保护和调试设置。 首先验证第一 相电流检测极性和缩放、 直流母线检测以及 CMPSS 过流阈值和跳闸操作。   user_mtr1.h “USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A"中“中的电流保护参数应为限制因素。

    另请注意、该电路板相对于大地具有热接地。 当连接接地测量设备时、需要隔离。 由于您提到使用非隔离式 XDS100v3、这是一个主要问题、可能会解释调试断开连接、并且还会在运行期间产生安全/风险问题。

    PI 和估算器调优预计在线调整。 因此、您看到的行为通常会导致一些问题、例如电机参数不正确、或检测问题(而不是硬性软件限制)。

    关于“BWC_rps",“,是、是的、我们这里有硬编码带宽、有些应用需要进行调优。 在最近的参考设计中、我们在用户参数中公开此参数。 在大多数情况下、 “BWC_rps"可以“可以增加到开关频率的 1/10 以实现更快的动态响应。

    此致、

    Masoud