This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:ADC 16 位模式

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632824/launchxl-f28p65x-adc-16-bit-mode

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X

早上好、

我不知道是否以 16 位模式分辨率使用电路板 ADC、并将信号模式设置为“通过 VREFLO 在单个引脚上采样“、那么我仍然可以使用整个引脚、或者像差分模式那样仍仅限于一半。

在我的应用中、我需要以 16 位分辨率对 16 个单端通道进行采样。

 

谢谢、

Treves Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Treves、

    是—16 位分辨率不会减少可用信道

    在单端模式下(“通过 VREFLO 在单个引脚上采样“)、切换到 16 位分辨率可实现 不会 通道数量减少一半。 您可以完全访问所有可用的 ADC 引脚。 您的 16 通道要求完全在硬件的能力范围内。

    谢谢

    Srikanth