This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:看门狗复位期间的非易失性 SRAM

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631021/tms320f28375s-non-volatile-sram-during-watchdog-reset

器件型号: TMS320F28375S

F28375S 器件是否具有任何 SRAM、这些 SRAM 会通过看门狗复位来返回其内容。 TRM 规定、在看门狗复位期间、引导 ROM 将执行“ RAM 初始化“。 我不确定这意味着什么。

客户正在尝试在看门狗复位期间将状态从应用传递到 Bootrom。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此调查有何想法?

    客户找到 HIBBOOTMODE 和 IORESETADDR 寄存器(总共 32 位+ 22 位)。 他们观察到、它们在复位过程中似乎是非易失性的、并且不打算使用休眠特性。 这些寄存器能否以这种方式使用、而不会产生任何意外结果?

    谢谢、

    Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在该器件上、RAM 内容在复位期间不会保留、这会将 XRSn 引脚置为有效、像 WD 复位一样。 我们在此器件上具有休眠功能、如果客户未使用该功能、则用户可以使用用于休眠的寄存器来传递此信息。

    此致、

    Vivek Singh