This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55 的支持需求

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632834/tms320f28p550sj-support-need-of-f28p55

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的团队:

你过得怎么样? 希望这封电子邮件对您有帮助!

我的客户最近使用了 P55、遇到了有关引导升级功能的问题:如果接收到的缓冲区没有从 32 位对齐地址开始、数据起始地址定义为 01、则升级将失败、第一段数据将设置为 0。 一旦它与 32 位对齐并且起始地址更改为 00、升级就会成功。 客户还遇到了类似问题的 CRC 功能。  


支持需求:能否就 P55 定位机构功能所用的方法提供进一步指导? 谢谢!

 

B&R

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我认为这与闪存 API 要求有关:

    闪存 API 要求传递给它的地址采用 128 位对齐方式。  现在、从技术上讲、即使地址/数据通过未对齐的引导加载程序传递、调用闪存 API 的代码也可以纠正此问题;但我怀疑这是一个额外的步骤、可以在我们的示例中理解

    https://www.ti.com/lit/ug/sprujc5/sprujc5.pdf

    我假设出现了上述奇数起始地址、因为地址“0"处“处的数据不需要更新/更改以进行引导升级?  我认为客户有两种选择;  

    1) 包括升级的地址/数据,执行上述对齐要求。  这将导致需要在任何通信总线上传输更多数据、但会使编程实现变得更简单。

    2) 不要对齐,但升级固件需要通过读取这些位置的当前数据并在传递到闪存 API 之前添加到缓冲区来填充这些“空洞“。  这将节省引导升级的数据传输、但会更加复杂  

     此致、

    Matthew