This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28377D-SEP:PWM

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631216/f28377d-sep-pwm

器件型号: F28377D-SEP
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

您好、

我正在为我的应用开发 TMS320F28388D MCU。 我已经了解了相同的 TRM 和数据表。  

我正在使用三相有源前端 PFC、希望生成两个桥臂之间存在相位差的 PWM 占空比。
三相的 U、V、W 桥臂具有相同的开关频率、它们仅因相位而异。  
为了获得 PWM 的相位分辨率、我从 TRM 中了解的公式 (pg 2988) 是 360/ Total prd。 在没有 HRPWM 的情况下、我可以在两个桥臂之间提供的最小相位差吗?

对于 HRPWM、由于有 256 位、公式是否会更改为 360/(Total prd*256)?

请提供建议。

此致、
Reshma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最小相移阶跃为 1 个 TBCLK 计数、因此相位分辨率取决于 ePWM 计数模式和 TBCLK 计数中的有效 PWM 周期、而不仅仅取决于固定的“360/PRD"表达“表达式。 例如、在向上计数模式下、一个完整的 PWM 周期约为 TBPRD TBCLK 计数、因此相位分辨率约为 360 / TBPRD 度。 在向上/向下双向计数模式下、一个完整的 PWM 周期约为 2 * TBPRD TBCLK 计数、因此相位分辨率约为 360 /(2 * TBPRD) 度。

    对于 HRPWM、MEP 在方框图中的同步输入脉冲之后发生。 这意味着、它实际上对 最小相移没有帮助、 HRPWM 也可以有 1 个 TBCLK 计数。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我制作了一个表格、描述了我对边沿和中心对齐 PWM 使用 20kHz PWM 时的最坏情况。  您能否验证我的理解是否正确?