This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:闪存期间的存储器问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1630918/launchxl-f28p65x-memory-issue-during-flash

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

C28xx_CPU2:文件加载程序:验证失败:地址 0x00A840@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU2:GEL:文件:C:\Users\saini\workspace_v12\ePWM_ex4_deady\cpu1_RAM\ePWM_ex4_deady.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

这是 CCS 中的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EPWM_ex4_dead死 区
    这是 C2000 中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请告诉我您正在使用的 CCS 和 C2000Ware 版本。  

    此外、您是否尝试在 F28P65x 的 CPU1 或 CPU2 上运行?

    此致

    Siddharth