This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-HS-SE SOM 模式下多核工程的图像生成。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1631073/f29h85x-som-evm-images-generation-for-multicore-projects-in-hs-se-mode

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

HS-SE 模式下的 F29h85x。

  • 默认情况下、编译后处理会生成包含 CPU2.bin 和 CPU3.bin 的 CPU1.bin 文件。 在 HS-SE 模式下、我们打算独立加载 CPU1 和 CPU3 应用程序。 我们需要有关修改编译后处理步骤的指导、确保 CPU1.bin 仅包含 CPU2.bin、而 CPU3.bin 作为单独的映像生成。
  • CPU2 不会与 CPU1 锁步运行、我们计划在 FRI-1 RP0 中加载 CPU2 应用。 由于 CPU2.out 嵌入在 CPU1.out 中、我们希望说明证书生成过程:
    是否在将 CPU2.out 组合到 CPU1.out 后生成单个证书文件 (cpu1.cert.bin),或者此文件是否在内部包含两个单独的证书 — 一个用于 CPU1、一个用于 CPU2?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    让我在内部同步一下、然后返回给您。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您正在尝试构建哪个项目?

    这是一个多核示例/工程吗?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我当前使用的是 LED 闪烁示例 (CPU1、CPU2 和 CPU3)。 我能够成功构建和加载示例。 我已经为 CPU1 和 CPU3 生成了两个映像。

    CPU1 映像文件包含 CPU2 .bin 文件、我已在添加 CPU2 .bin 文件后为 CPU1 .bin 文件生成证书。 此设置工作正常。

    此致、

    Shashank   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    对不起,迟来的回应,我参与了一些紧迫的工作。
    问题现在是否已解决、或者您仍然面临一些问题?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal