This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:写入 OTP 存储器字段

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633929/tms320f28069-write-otp-memory-fields

器件型号: TMS320F28069

您好、
我想通过 CAN 总线更新 TMS320F28069 上的固件、因为现在我一直使用 Debug 探针或 SCI(C2Prog 应用)。
我正在使用独立引导模式、到目前为止、我知道我需要引脚 TRST = 0、然后将 GPIO37 和 GPIO34 设为 1、之后 CPU 会检查 OTP_KEY 和 OTP_BMODE 以选择引导模式(对于 CAN 引导、分别应为 0x005A 和 0x0007)。 grafik.png
我的问题是我不知道如何写入该 OTP 存储器寄存器。 有人能解释一下我该怎么做吗? 它们实际上具有值 0xFFFF(出厂设置)、因此尚未写入。
谢谢、
Sergio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用闪存 API/CCS 对 OTP 进行编程。 请参阅此主题(适用于 F2803x、但适用于 F2806x):  OTP 编程 

    此致、

    马特