This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:连续写入 CMPSS DAC 寄存器

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633639/tms320f280039c-continuous-write-to-cmpss-dac-register

器件型号: TMS320F280039C

尊敬的专家:

CMPSS 中的 DAC 用于阈值设置。 对 DAC 的写入操作的频率是否有任何限制? 用户是否可以在每个控制周期中连续写入寄存器?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、
    是的、完全支持对 CMPSS DAC 寄存器的连续写入是安全的 CMPSS DAC 使用专门为此目的设计的影子寄存器架构、您根据需要频繁写入影子寄存器、并且硬件处理到活动输出寄存器的无干扰传输。
    谢谢  
    Praneeth