This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:在看门狗复位后引导

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1623707/tms320f280039c-boot-after-watchdog-reset

器件型号: TMS320F280039C

您好支持团队、

我很乐意实现 TMS230F280039C 控制板上的应用手册 SPRACN1 中提到的软件控制固件更新。

对于闪存引导、S2 引导引脚配置为 1、我使用标准引脚。

如 ANAppNote 中所述、我在 GPIO24 上添加了一个 RC 网络。

我发送 UART 模式来触发看门狗复位。 就在调用看门狗复位函数之前、我将 GPIO24 设置为输出、并按照数据表中的规定将其置为 0 持续 50us。

在 tihis Pont、我预计微控制器会从 SCI 引导、但遗憾的是、它会从闪存再次引导。

我已经检查了扩展坞引脚 75 上的示波器、并且 GPIO24 已正确下拉。 然后在引脚 120 上显示复位信号。

您能告诉我问题可能在哪里吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ant 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚才回复。 我认为这个问题一定已得到解决。 如果没有、我建议检查 RC 电路、因为看起来它没有将信号'0 保持足够的时间。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们自己解决了、谢谢。