This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:支持看门狗复位功能需求

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1632944/tms320f28p550sj-support-need-of-watchdog-reset-function

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好的团队、

你过得怎么样? 希望这封电子邮件能帮您找到答案!

我的客户希望使用一个参考示例代码、以便在 F28P55 程序无法控制时启用看门狗复位。 您有任何相关示例吗? 谢谢!

 

B&R

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们在 C2000Ware 中提供了一个示例。 这用于产生中断、但它为用户提供了正确的指令  来更改它以生成复位。

    \driverlib\f28p55x\examples\watchdog

    Vivek Singh