This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:带有 BOOSTXL-DRV8320S EVM 的 LAUNCHXL-F280049C 电流传感器类型

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1634060/tms320f280049c-current-sensor-type-for-launchxl-f280049c-with-boostxl-drv8320s-evm

器件型号: TMS320F280049C

我们计划将现有的分流电流传感器替换为 LaunchPad 上未使用的 A/D 中的 LEM 传感器。  我知道我需要修改 A/D 位置、我还计划修改#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 和 IA_OFFSET_A、IB_OFFSET_A、IC_OFFSET_A、IC_OFFSET_A、以便与 LEM 传感器配合使用。  从分流传感器迁移到 LEM 传感器时、我是否需要执行任何其他操作?  具体来说、我在 BoostXL 8320 支持文件中找不到#define CURRENT_SENSE。  我是否需要修改任何其他头文件设置以匹配新类型的电流传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于从板载分流电流检测迁移到未使用的 ADC 通道上的外部 LEM 传感器、主要的变化是更新 ADC 输入映射并重新校准电流调节和失调电压、但还有一些额外的需要检查的项目。 您需要重新映射 ADC SOC 通道并更新电流调节“USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A"。“。 对于失调电压、我们有一个可以使用的失调电压调整例程。 即使您在软件中定义固定偏移、也建议使用零电流验证测得的偏移并在启动期间确认值。

    此致、

    Masoud