This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F2812&使用 S-GANG 进行 TMS320F28335 闪存编程

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1633447/tms320f28335-tms320f2812-tms320f28335-flash-programming-using-s-gang

器件型号: TMS320F28335
主题: TMS320F2812 中讨论的其他器件

您好、Im Brendan。

我目前正在尝试使用 S-GANG 编程器为 TMS320F2812 和 TMS320F28335 的大规模生产执行独立固件下载。

由于 C2000-GANG 编程器已停产、在与 Elprotronic 确认支持这些 MCU 后、我购买了 S-GANG 作为替代产品。 然而、根据我与 Elprotronic 的沟通、对旧版 MCU 的支持似乎仍在提升、没有明确的完成时间表。

在这种情况下、您能否说明是否有任何支持这些器件的替代独立闪存编程器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、  

    让我就这个问题与团队的其他成员接触、然后返回给您。

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    我建议使用 XDS110 JTAG 调试探针。 从闪存编程器的角度来看、这应该支持 F2812x 和 F2833x 器件。

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Favela:

    我正在寻找一款无需 PC 或仿真器即可执行独立闪存编程的产品。

    您是否知道 Elprotronic 何时完成旧 C2000 MCU 的补丁补丁的目标时间线?
    如果没有、是否有任何其他第三方供应商提供独立的闪存编程器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brendan、

    遗憾的是、Elprotronic 是我知道的唯一一家第三方供应商、它提供了一个与 C2000 MCU 兼容的独立闪存编程器、但是 请允许我询问我的 同事是否也知道任何其他供应商。  

    至于时间表,不幸的是,这是我也无法提供,因为这将来自 Elprotronic 自己。

    此致、
    Aj Favela.