This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PWM1 的 EXTSYNCIN1 外部同步无法正常工作

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635314/tms320f28379d-extsyncin1-external-synchronization-for-pwm1-not-working

部件号: TMS320F28379D

主席先生/女士、

我 使用 GPIO97 作为连接到 EXTSYNCIN1 的 XBAR_INPUT5 的输入。 我已经 给出了 10%占空比 /PWM 1ms 周期 信号从板 1 到板 2 的 GPIO97、它连接到板 2 的 EXTSYNCIN1。 如 下图所示、EXTSYNCIN1 直接连接到 EPWM1。 但我在示波器 EPWM1 上观察到它与 EXTSYNCIN1 同步。 如果我选择它通过下面的行连接到 EPWM4、EXTSYNCIN1 会同步到 EPWM4。

SysCtl_setSyncInputConfig (SysCtl_SYNC_IN_EPWM4、SysCtl_SYNC_IN_SRC_EXTSYNCIN1);

57ac4e92-8bbb-42f5-a587-e5e81ee97fee.png

可能有什么问题? EXTSYNCIN1 是否有任何连接到 EPWM1 的设置?

谢谢。此致、

Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    我来联系一位 专家。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashant、

    除了设置 PHSEN 位外、无需进行进一步设置。 是否为 EPWM1 启用了 PHSEN 位? 这将确保 EPWM1 计数器中加载相移值。  

    谢谢
    Praneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praneeth、

    我已 为 EPWM1 启用 PHSEN 位并且有效。

    非常感谢您的答复。

    谢谢。此致、

    Prashant Gugle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prashan、
    感谢您的答复。 关闭螺纹。
    谢谢
    Praneeth