This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:使用 TI 硬件实现基于 EtherCAT 的多电机控制–电路板建议查询

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637030/tmdscncd28388d-ethercat-based-multi-motor-control-using-ti-hardware-board-recommendation-inquiry

器件型号: TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D、 TMDXIDDK379D、 DESIGNDRIVE、C2000WARE、 LP-AM243、 TIDEP-01032、 TMDSCNCD263P、 TIDM-02006、MCU-PLUS-SDK、 AM263X

您好 TI 专家、

我叫 Eric Kang 、的应用工程师 MathWorks 韩国 、集中精力 电机控制和电气化 。

我们计划构建一个 基于 EtherCAT 的多电机控制演示 使用 TI 硬件、用于技术演示(展览或研讨会)。  

有一个初始化寄存器 系统概念 如果通过 EtherCAT 连接多个电机控制节点(请参阅随附的图)、我们希望提供以下建议:

  • 是否可以使用实现此系统配置 TI 器件 以及哪些 MCU/SoC 或评估板 设计
  • 推荐 TI 板 对于基于 EtherCAT 的电机控制、尤其是对于多电机或多轴系统
  • 不限 所需的其他硬件 (例如 EtherCAT 接口,通信扩展板)
  • 相关 文档或参考设计 电机控制的各种算法
  • 推荐 支持或联系点 以获得更深入的技术指导

本演示旨在展示基于 EtherCAT 的多电机控制架构 TI 硬件以及 MathWorks 工具 。

感谢您的支持。

EtherCAT_base_png.png Motor_Control