This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:AFCI&quot 中的"98%是什么意思?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1637068/tms320f28p550sj-what-does-98-in-afci-mean

器件型号: TMS320F28P550SJ

在 Arc_fault 客户培训.ppt 中、引入了实时直流电弧故障检测测试:在 UL 1699B 测试条件下实现>98%的检测精度。  

达到 98%意味着什么? 这是否意味着在 100 次电弧检测中、98 次是真实的电弧? 或者、这是否意味着每发生 100 个电弧就可以检测到 98 个电弧?
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred

    98%的精度意味着 98 个区域电弧和 2 个是误报。 在实际应用中、可以通过向电弧检测添加冗余来降低误报。 这意味着当反复检测到电弧时、将采取相应的操作。

    谢谢你  

    Amir Hussain