This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:DCSM CSM ALL_0 密码

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1636868/tms320f2800156-q1-dcsm-csm-all_0-password

器件型号: TMS320F2800156-Q1

您好:

我正在实现 DCSM 模块、并希望在一段时间(在运行时)后永久锁定器件。 我正在使用闪存 API 库在运行时对用户 OTP 进行编程并成功锁定器件。 我遇到的问题与用户手册中的这个片段相关:
9bdfbcb6-17fc-46e8-8424-a3d93083cece.png

“因此、用户永远不能使用 ALL_0 密码“。 之所以这样说、是因为器件将被永久锁定、还是因为未说明 ALL_0 的其他副作用? 如果永久锁定是期望的结果、该怎么办?


此致、

马蒂奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我同意、这一说法不明确。 它只是用于警告这些影响是永久性的、即之后无法解锁 DCSM 区域。 如果需要、 您可以继续编程全零密码。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题。