This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-XDS-EVM:停止 SOM 的时间

Guru**** 3007150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1635723/f29h85x-som-evm-the-time-of-xds-halt-cpu

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

大家好!

我设计一个程序 、 在启动器件以进行某种测试后、将在 100ms 任务中使 (SysCtl_simulateReset) MCU 静置。

XDS110/XDS200 都无法与 MCU 连接、LOG 为:在执行 wr_PLL.ALG 时、等待目标停止超时。

我认为 100ms 可能太短、无法通过 XDS110/XDS200 停止 MCU、是吗? 通过 XDS110 和 XDS200 使 CPU 停止需要多长时间?

此致、

Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    您能否提供为生成上述信息所采取的确切步骤? 您是否正在运行该命令、然后在终端中看到消息? CPU 是释放还是断开? 是否启用了看门狗? ESM/EA 中是否有任何错误?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aishwarya:

     我运行该命令、然后调试器断开 CPU 连接。 我再次尝试连接 CPU、但消息失败。

    我附加了错误日志。 我想知道 通过 XDS110 和 XDS200.e2e.ti.com/.../debugger_5F00_error_5F00_log.txt 停止 CPU 需要多长时间

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenney:

    发出 XRSn 时、CPU 不会自动停止、应用程序代码将在执行 ROM 代码后运行。  

    CPU 是自由运行还是断开连接? 是否启用了看门狗? ESM/EA 中是否有任何错误?

    您能否确认以下内容以及您所处的存储体模式?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aishwarya:

    客户处于故障组模式(单组模式)。  

    客户最初将映像编程到闪存中。 通过切换到 RAM 调试模式、XDS110 现在能够连接到器件。 在这些情况下、我建议客户将新的 empty_example 映像(从 SDK)加载到闪存中。

    但是、客户想知道是否有完全擦除程序闪存的方法、更重要的是、可以完全擦除数据闪存(恢复到出厂设置)。

    此致、

    Jenney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenney,

    请帮助回答我之前提出的问题。

    下面介绍了如何擦除闪存和其他相关操作: 【常见问题解答】F29H859TU-Q1:F29H85x 闪存插件使用说明

    此致、

    Aishwarya