This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:相同的问题、但论坛现在关闭而没有回答

Guru**** 3003130 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个 LED 由 MCU 的 GPIO 引脚控制、因此在不加载正确软件的情况下、LED 的状态不意味着什么...

    请尝试加载固件或未加载 controlCARD 闪存、然后这两个 GPIO 应作为高阻抗引导、并从电路板设计中的下拉电阻器处于低电平(LED 熄灭)。

    Han